This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:关于最短导通时间限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992923/lmr33620-about-minimum-on-time-limit

器件型号:LMR33620

您好、先生、

我们是否可以知道最短导通时间限制?  

我们的条件如下:

VIN=30V、

Vout-3.3/1.5A、我们选择 B 版本(1.4Mhz)和 DDA 封装。

但我们计算出的占空比为0.11%,如果使用的开关 频率为1.2MHz~1.6Mhz,则计算得出的最小导通时间为91.6n/s~68.75n/s,如果引用下表中的最大值,有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tommy,

     LMR33620可在30V 至3.3V/1.5A 应用中正常工作。 占空比约为11%。 当达到最小导通时间限制时、LMR33620将自动 降低开关频率。 有关详细信息、请参阅 LMR33620数据表8.4.3。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的帮助和回复、您意味着没有任何风险、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     是的。 唯一的问题是 Fsw 可能会降至1.2MHz 以下。 您可以计算1/(108ns/11%)=980KHz。 如果需要、频率将平稳下降。

     因此 、如果您可以接受可能的980KHz fsw、则不存在风险。 您可以在板上进行测试以进行验证。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    明白了、非常感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy,í a

     不用客气。 如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。