This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PMP6547参考原理图查询

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994074/ucc2897a-pmp6547-reference-schematic-queries

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP9720

尊敬的 TI 专家:

对于  PMP6547_RevB 参考设计、变压器的匝数比是多少?

对于宽输入范围、次级 FET 具有高应力、如果仍然使用自驱动、则是否对分立式驱动器 Q8和 Q9进行热测量? 热性能会是一个问题吗?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    匝数比约为0.9:1。 在3.33:1输入电压范围和整个负载电流范围内很难保持足够的栅极驱动。  PMP6547中显示的热像仅在 VIN=48V、IO=10A 时给出、您可以在75C (高于环境温度50C)下看到次级侧。 VIN=60V 时的运行情况将更糟。 如 PMP9720所示、可能值得考虑在变压器次级侧设计一个粗调制器并为每个 SR 使用栅极驱动器 IC

    此致、

    Steve M