This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:bq25171-Q1

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994090/bq25171-q1-bq25171-q1

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25171EVM

在其数据表中建议的布局中、将 Vref 连接到 BQ25171_Q1的 Stat LED 的最佳位置。

谢谢你

Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zdenek、

    如果您的电路板上有用于通信线路的上拉电阻器、则可以使用它们、 在 BQ25171EVM 中、我们使用3.3V LDO。

    此致、

    Nick