This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440-Q1:汽车环境中的输入电压保护

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994159/lm60440-q1-input-voltage-protection-in-an-automotive-environment

器件型号:LM60440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

我们正在考虑将该器件与来自汽车的器件的12伏输入搭配使用。 数据表表明、该器件适用于汽车环境、因为它在首页上指出、它符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。 但是、所有推荐电路都不会在器件的电压输入上显示多个接地电容器。 此器件是否符合 ISO 7637-2和 ISO 16750-2标准、或者 TI 是否建议使用 LM5060-Q1使用"汽车12V 和24V 电池输入保护参考设计"中所示的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    该器件经过汽车电源条件下的认证和应力测试、符合 AEC-Q100标准。  

    这包括但不限于:冷启动、热启动、负载突降、瀑布等  

    为了满足 ISO 7637-2和 ISO 16750-2合规性、我建议您还包含 参考 TI 设计中提到的输入保护电路。

    此致、

    Jimmy