This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:LP5900SD-3.3/NOPB CDM/mm 信息

Guru**** 2522300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994120/lp5900-lp5900sd-3-3-nopb-cdm-mm-information

器件型号:LP5900

大家好、

客户询问 LP5900SD-3.3/NOPB 的 CDM 和 MM 信息。

请帮您检查此部件吗?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    这是我们从美国国家半导体公司收购的较旧器件、因此我没有 CDM 信息、但我能够找到数据表的原始版本、它显示的是 M 的200V