您好!
我的客户正在使用 TPS53319进行设计。
上电后、其负载电流开始间歇性增加。
然后、一些 TPS53319 (他们称之为好器件)工作正常、但一些 TPS53319 (他们称之为这个 NG 器件)停止工作、Vout 下降。
请参阅以下 xlsx 文件。
tidrive.itg.ti.com/.../6405b179-8bb7-48d2-9e00-3f49456c9aea
第1页显示了它们的原理图、TPS53319用作 FCCM。
第2页显示了良好器件和 NG 器件的 Vout (CH1)、电源正常(CH2)和 Iout (CH4)。
第3页显示了 Vout (CH1)、电源正常(CH2)、VFB (CH3)和电感器电流(CH4)。
Vout 压降通过额外的200uF Cout 进行修复。
请告知 NG 器件发生了什么情况、并说明根本原因。
另外、请解释为什么额外的200uF Cout 可以解决该问题。
此致、
希拉诺