This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:"另一个周期"对于学习周期中的0x0E 更新状态

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994134/bq40z80-one-more-cycle-for-0x0e-of-update-status-in-learning-cycle

器件型号:BQ40Z80

您好!

我的客户有3个问题、如下所示。
可以回答吗?

slua903.pdf 介绍了3.2.6中学习周期中的以下步骤。

此时、更新状态应为0x06。 当电池组部署在终端设备中并发生现场更新时、更新状态会更新为0x0E、这意味着已启用电池平衡。 如果未获得更新状态0E、则器件可充满电、放松2小时、然后放电至空、此时应为0E。

这是否意味 着制造过程中、写入了 Golden Image 的电池组还需要从"充电到满"再到"放电到空"的一个周期?

2.在使用包的情况下,是否可以省略上面的"多一个周期",在哪个黄金映像中写入?  其中、假设使用实际生产包的参数(如 CUV、COV、Term Voltage 等)进行充电和放电后、Update Status 变为0x0E 时生成写入的黄金映像。  它假定在充电和放电之前完成了学习周期。

3.如果"多一个周期"是使用文档中描述的学习周期参数完成的、但不是实际数据包的参数、客户是否可以生成正确的黄金映像?
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在软件包上再执行一个周期、以便在生产前将更新状态更改为0x0E、以便在上传黄金映像后启用。

    在第一个学习周期到达0x06后、根据您的设置而不是学习周期来设置电池、然后在此点再循环电池1次、 更新状态更新为0x0E 后、您可以清除任何生命周期数据/周期计数、并导出最终黄金映像进行生产。

    此致、

    Wyatt Keller