This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BATOVP 版本

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993705/bq25895-batovp-release

器件型号:BQ25895

有没有关于 BATOVP (检测:比充电电压调节高出4%、1us)允许释放什么的规格? 是否必须移除"AC"? 主机是否需要干预? 如果在对 BATOVP 条件不满意时立即释放(即 BATV 恢复到低于 VREG + 4%)、是否存在迟滞或时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATOVP 是内置的、主机无需干预。 当 BAT 引脚电压降至 VBATREG 的102%以下时、通常会消除 BATOVP 条件。 故障寄存器 BAT_FAULT (REG0C[3]) 指示 BATOVP 状态。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.15.1电池过压保护(BATOVP)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次查看此数据表时、我都会发现我错过了其他一些东西。 这很有道理。 谢谢你。

    Eric