This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:IN+引脚上的最大电压

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994091/ucc27511-the-max-voltage-on-in-pin

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件:PMP22075

各位专家:

在 PMP22075参考设计中、二极管和电阻器的用途是什么?  

由于变压器绕组电压非常高、因此它通过电阻器施加到 IN+引脚上、IN+引脚上允许的电压是多少? 如何计算电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    根据数据表建议的工作条件、INx 引脚电压不应超过。

    到 VDD 的钳位应将电压范围限制在指定的范围内。

    通常在输出级上使用电阻器和二极管来优化栅极的开通/关断、不清楚为什么设计在 INx 引脚上使用此配置、但我们需要确保 INx 处于建议的18V 工作范围内。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou