This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:冷启动的最小输入功率

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994128/bq25505-minimum-input-power-for-cold-start

器件型号:BQ25505

此问题涉及 BQ25505EVM。 根据用户指南(SLUUAA8A)、用于冷启动的引脚和 Vin 有一些变化(这不是清零)。 您能否确认存储空间耗尽时冷启动的最小输入功率和电压(VSTOR=0V)? 此外、电路板的典型输入阻抗是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    冷启动时的最小电压为0.6V。  最小输入电流尚未完全表征、但处于20uA 范围内、假设仅在 VSTOR 处存在容性负载、并通过内部 PFET 体二极管 VBAT。  输入阻抗也很难描述、因为 VIN_DC 是开关转换器的输入、FET 会打开和关闭、从而改变输入阻抗。   冷启动后 DCM 升压转换器的最大峰值输入电流为220mA。

    此致、

    Jeff