This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:BQ21061 ADCIN

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993893/bq21061-bq21061-adcin

器件型号:BQ21061

 我们是否可以改用 BQ21061

在目前的设计中,不使用 ADCIN 引脚。

电池充电或放电是否存在任何潜在风险,都是不同的电压,如低电压(2.5V/2.6V/2.7V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    BQ21061之间的唯一区别是 ADC 功能。 这包括能够读取充电电流和电池电压。 除此之外、没有区别。