This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500:以前的 AECQ100认证

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851-Q1, ISO5852S-Q1, ISO5451-Q1, ISO5452-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994098/iso5500-prior-aecq100-qualification

器件型号:ISO5500
主题中讨论的其他器件: ISO5851-Q1ISO5852S-Q1ISO5451-Q1ISO5452-Q1

我们过去使用过该器件的工程师之一认为、该器件曾经获得 AECQ100认证。 我们无法在 AECQ100数据表中找到任何被删除的记录或文档。 它是否一次性通过 AECQ100认证?

如果过去确实具有 AECQ100资质、该认证何时被删除、为什么?

我们知道 TI 还有其他采用 AECQ100的隔离式栅极驱动器、但遗憾的是引脚不同。

提前感谢您的帮助、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    ISO5500从未采用 AEC-Q100修整技术。

    虽然我们继续支持该产品、但这是一款非常老旧且昂贵的产品、我强烈建议您考虑使用更新/卓越的驱动器来进行新设计、无论您是否需要 AEC-Q100、只需稍作更改即可。  

    我建议查看 ISO5851-Q1/ISO5451-Q1 (单路输出)和 ISO5852S-Q1/ISO5452-Q1。

    这些器件不仅优于 ISO5500、而且其 AEC-Q100版本的成本也显著降低。  

    我们在这里对 E2E 进行了比较

    请告诉我任何进一步的问题、我们将在这里。 请告诉我、我是否通过按下绿色按钮完全回答了您的问题。  

    最好

    Dimitri