This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:在 LM5164-Q1上停止 SW 输出1-2秒

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993989/lm5164-q1-stop-sw-output-for-1-2-seconds-on-lm5164-q1

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1

您好!  

我的客户使用 LM5164-Q1设计 DCDC。  但是、在启动风扇后、LM5164-Q1停止 SW 输出1 - 2秒。  为什么会出现这种现象?   请告诉我们如何解决此问题。

规格如下所示。

输入:直流73V
输出:12V
负载:直流风扇 x 2

现象:

  1. 在 LM5146-Q1上加电并输出12V 电压。
  2. 启动直流风扇
  3. 1-2秒后、SW 输出停止并降低输出电压。
  4. 1-2秒后、LM5146-Q1重新启动 SW 输出并返回输出(12V)。
  5. 然后、LM5146-Q1继续正常工作。

原理图如下:

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    • 输入电容不足。 尝试将 CIN 增加到至少2.2uF
    • 输出电容非常大。 尝试取消对470uF 输出电容器的供电。

    如果这些不起作用、请共享布局、并在~10秒内共享显示 VIN、VOUT 和 SW 的波形(以查看整个事件)。

    Sam