This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:静态电流测量条件

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993635/bq25570-quiescent-current-measurement-conditions

器件型号:BQ25570

大家好、

您能否向我解释一下在哪些条件下测量 BQ25570的 IQ?
在电气特性(第6页)下、对于所有 IQ 典型特性、VIN_DC 为0V。

您能解释一下吗?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    该器件的内部电路由 VSTOR >1.9V 而非 VIN_DC 供电。  因此、通过在 VSTOR 而非 VIN_DC 上施加电压来测量 Iq。  

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 对这个问题的快速回复!

    另一个问题:

    如果 Vstore=0V、Vbat>=2V、/EN='0’,会消耗多少电流,该怎么办? 我还能考虑800/900nA 吗? 这是否也会从电池获取、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    如果 VBAT>2.1V、VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 会打开、以便 VBAT 可以为 VSTOR 供电、包括充电器本身的 IQ。

    此致、

    Jeff