This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:问题

Guru**** 2531660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993872/ucd9090a-questions

器件型号:UCD9090A

大家好、

我的客户正在估算 UCD9090A。  请回答他们的问题吗?

UCD9090A 是否支持 单步调试? 与 ADI ADM1166 SMBus JUMP 功能一样、用户可以无  条件地强制 ADM1166进入下一状态。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM1166.pdf 第18页

2. UCD9090A 是否具有断电压摆率要求?

3.如何了解欠压功能?  5ms 是否意味着断电时间? 欠压功能是否与 NVM 故障和峰值电压记录相关? 我们希望 NVM 日志记录 延迟很小、 尤其是 在突然断电时、NVM 日志记录仍应正常工作、如何实现? 我们应该使用欠压功能吗?

记录单轨故障的最短延迟时间是多少? 记录10个电压轨故障的总延迟时间是多少?

5.设备可以记录26个故障历史记录,第27个故障的情况如何? 器件是否会忽略第27个故障? 还是 将重叠第1个故障?

6.要监控12V/5V/3.3V/2.5V 电压,如何设置 MON 引脚外部电阻分压器? 您能否给出建议的电阻值?

GPIO 管脚的默认输出设置是什么?

8.器件可以支持多少个 I2C 地址?

9.关于电源轨开/关控制、器件是否支持超时功能? 当某些电源轨无法监测正确的值时、应跳转至下一个电源轨、以避免系统卡滞。  

期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附的指南、它可能有助于实现一些基本功能。

    e2e.ti.com/.../4370.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    请参阅下面我的评论。

    1.是的,我们支持类似的功能, 客户可以打开电源轨一个,并通过 GUI 配置更改电源轨的状态。  客户还可以查询铁路的状态、以了解其所在位置和原因。

    2.没有特殊的压摆率要求。 但速度越慢越好  

    3.5ms 是从2.9V 到2.6V 所需的时间。 在断电情况下、器件需要这些时间来完成所有故障记录。  

    4.当检测到故障时、器件会在将数据写入 NVM 之前等待2.5ms、以便在2.5ms 内发生的所有故障可以一起写入。 如果客户希望在断电期间存储所有故障、则只需确保 VCC 的2.9和2.6之间存在5ms。

    它是可配置的。 客户可以启用 FIFO 模式、以允许新故障覆盖最早的 FIFO、或在日志满时禁用 FIFO。

    6.建议的输入阻抗为4KOhms。 请将其用作参考

    FPWM1-8引脚默认为低电平、其余 IO 为高阻态

    请参阅数据表中定义的 PMBus 地址表。 请注意。 UCD9090A 仅支持7位地址、 不支持所有非法地址  

    9.是的、每个电压轨都是完全可配置的。  UCD9090A 为电源轨提供非常灵活的定序环境。 如果不满足其在条件上的排序、客户可以选择不同的选项: 持续等待、强制开启  

    此致

    Yihe