This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:有关示例原理图中的少数组件的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993994/lm7480-q1-question-regarding-few-of-the-components-in-the-sample-schematics

器件型号:LM7480-Q1

你(们)好



大家能不能告诉我数据表中图10-25中的 D2和 CA 的用途是什么?

此致

Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。  

    A 引脚上的电容 用作去耦电容器。 如果 A 引脚上没有电容、  PI 引脚上的噪声会导致 A 和 C 上的电压小于 V (AC_REV) 、从而导致 DGATE 关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    非常感谢您的快速回复。

    此致  

    Abhijeet