This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:CISPR 25 5类传导发射图、在0A 下为150kHz 至30MHz

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993828/lm5164-cispr-25-class-5-conducted-emissions-plot-150-khz-to-30-mhz-under-0a

器件型号:LM5164

您好、支持团队  

 我们是否有低于0A 的150kHz 至30MHz CISPR 25 5类传导发射图?

后面的问题是客户根据   0A 下的 CISPR 25 5类传导发射图进行测量、解决方案不好、他们希望让 TI 官员进行双重确认   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yen、

    您可以上传 EMI 测试结果吗? 客户是否测试了整个系统板、还是仅测试了 LM5164电路?

    B R

    Andy