This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7705的阈值电压(VIT+)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992395/tlc7705m-threshold-voltage-vit-of-tlc7705

器件型号:TLC7705M

大家好、  

客户正在寻找 TLC7705的阈值电压(VIT+)。 下面是查询。

"我正在尝试找到使复位输出改变值的 SENSE 引脚的阈值上限电压 VIT+。 我只能在数据表中找到 VIT-的值。 要感应的输入需要超过阈值多长时间才能触发复位输出发生变化?"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    TLC7705的阈值电压为4.55V。  尽管数据表中没有说明这种情况的原因很奇怪、但定义为 VIT+= VIT-+ Vhys。  因此、TLC7705的 VIT+= 4.55V + 70mV = 4.62V。

    我希望我已经回答了你的问题。  如果没有其他问题、请单击"已解决"。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我忘记了你的第二个问题。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的盛情款待。 客户对此有后续问题。  

    "后续问题:我们有一款采用5V 电源馈送到 TLC7705MJG 的产品。 它持续介于4.8和5.3Vdc 之间、远高于4.62阈值。 我正在监控引脚5、当输入保持在此范围内时、该引脚始终为高电平。 根据我的理解、引脚7电压高于阈值、应将引脚5驱动为低电平、但它不会。 所以我一定会误解一些东西。 但是、当我们的电路上产生噪声导致电源电压(引脚7)尖峰超过6Vdc 时、引脚5的输出会在~300us 后变为低电平。 您是否知道为什么引脚5仅在这些大尖峰之后驱动低电平、而不是持续驱动?"

    提前感谢您。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我认为客户不了解部件的功能。  当 SENSE 引脚电压高于 VIT+时、/RESET (引脚5)信号应为高电平、这表示该信号无效。  如果 SENSE 电压降至 VIT-以下、则引脚5应变为低电平(置位)。

    关于引脚7上的电压尖峰、我不知道为什么/RESET 被置为有效300us。  客户能否提供示波器截图?  此外、建议在检测线路有噪声的情况下使用0.1uF 电容器来滤除尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户对此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的支持。

    这将回答客户的查询。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    很高兴能提供帮助!  祝您好运!