This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:TPS63810问题

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991378/tps63810-tps63810-question

器件型号:TPS63810

大家好、

有时、在负载急剧变化时、芯片会进入异常状态、无法保持稳定的输出电压、输出会产生尖峰。 芯片将永久保持此状态、通过 I2C 初始化/刷新电压设置可使芯片恢复正常运行。 是否有防止芯片切换到这种异常状态的解决方案?

我提供了几个芯片布线和两个行为案例。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhongghui、

    红线和蓝线代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    大家好,很抱歉反应太晚了。 红色线是负载时的电流,蓝色线是电压。 我不确定电压连接的位置。 最相关的是红色、它是 TPS 后面负载处的电流。
    我们还偶然发现了另一个问题。 有时、TPS 中的短路保护功能不起作用、有时会在短路后烧毁。 总体原理图很复杂、但输出端有 MOSFET 和0.1欧姆分流器(最小值)、并具有短路功能。 请查看输入配置。 两个 А 固定限值为0.5和1.5k Ω 的开关。 Vbat 分支的短路行为更糟。 有一种印象、认为 TPS 内部也会发生短路。 输入中的电流容量越大、致命情况就越严重。 我们已将 L2更改为0.25 Ω、这解决了问题、但我们几乎不符合1A 的输出规格。 P.S. 关于电压线路-它是负载上的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    该器件应能够在短路保护条件下自我保护。 您能否检查布局是否与数据表中建议的布局相同?

    输入电容器和输出电容器环路是最重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我们将继续刻录芯片。 看来、最坏的情况是2.5欧姆负载(烧坏的90%保证)、我不知道原因、这个问题可能与芯片中的其他机制有关、从而出错了。 图片"错误"和"正确"之间存在差异。 负载(DUT)电压设置在3.7V 左右。当所有电压正常时、重负载下的电压会略微下降、对于错误情况、电压默认为3.3V (芯片捕捉复位)。 但该复位状态是错误的、即使是很小的复位状态、芯片也无法保持负载电流。 一旦 I2C 刷新电压设置-它恢复使用寿命并正常运行。 添加了我们的路由图片。 2层电路板、与参考不完全相同。

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您是指 IC 已损坏? 您能否再次共享布局图像?

    也许我们可以通过电子邮件对此进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    很抱歉、我会给您发送图片。

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    布局不好。 输出电容器环路较长。  

    哪个针脚损坏? 另请应用 EVM 作为参考