This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59213:tw 的低脉冲宽度

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993315/tlc59213-low-pulse-width-of-tw

器件型号:TLC59213

大家好、

我对 TLC59213有疑问。


关于下面数据表中的 tw、低脉冲的技术规格是否相同?

查看图3、它看起来只像高脉冲。
请告诉我低电平的脉冲宽度。

此外、该产品是否与仅限日本娱乐的 TLC8101AI 相同?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、您能在本例中帮助 Ishiwata-San。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata

    数据传输恰好发生在 CLK 的上升沿、因此无需低电平的脉冲宽度。 我们没有提供低脉冲宽度规格。

    我找不到有关 TLC8101AI 的任何信息、您能否提供一些文档、我将帮助您进行检查?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    感谢你的答复。
    我知道低脉冲宽度没有定义、因为/CLR 处于高电平有效状态。

    我将向您发送 TLC8101AI 的数据表。
    请检查 TLC59213和 TLC8101AI 是否为同一产品。

    此致、
    石田山

    e2e.ti.com/.../TLC8101AI_2D00_DS_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、请继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    此器件是 TLC59213为日本娱乐市场提供的一款旋转产品。

    这两个器件相似、但不完全相同、因为 EC 参数存在一些差异。 因此、当使用 TLC59213替换 TLC8101AI 时、请注意这一点。

    最恰当的考虑

    徐美奈