This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:轻负载条件下的电感值。

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993445/tps63036-about-the-inductance-value-in-light-load

器件型号:TPS63036

大家好、

我想知道如何计算轻负载中的电感值。
我的客户通常使用70mA 负载。

条件
输入电压:待定  (4V~1.5V)
输出电压:3.3V
输出电流(最大值):70mA

此时、电容值如何?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    在这种情况下、您只需选择1.5uF 的典型电感即可。 电容器的标称值可能为30uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的答复。
    您能否告诉我在我们的条件下如何选择电感器和电容器?
    我想知道这种选择是否没有问题。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我建议选择数据表中建议的典型值、电感为1.5uH、电容为30uF 标称值。 这些值是为0A 至满载而设计的。 该值涵盖您的应用条件。