This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152-Q1:原理图和布局确认

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993563/tps62152-q1-schematic-and-layout-confirmation

器件型号:TPS62152-Q1

您好!

我希望对我的设计进行彻底检查。 我购买了通孔组件来对降压转换器进行原型设计、但我低估了 QFN 16封装的尺寸、 遗憾的是、我所使用的工具使得很难确保 IC 正确焊接到 QFN 16 - DIP 分线板上(我无法访问返工站)。

因此、我希望获得一些有关原理图是否正确(即输出3.3V 电压)的反馈、以便我可以确认芯片未正确焊接、因为目前我没有输出。  

如果我的原理图看起来很好、我也希望得到一些关于我的布局的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们将对此进行研究。 将在今天的工作日结束时给出答案。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    原理图看起来不错。 但输入/输出电容器的放置较差。 请参阅随附的布局审阅幻灯片。

    输入/输出电容器应尽可能靠近器件引脚放置。 因此、它将降低寄生电感和电阻。

       输入电容 C45至关重要、它远离输入引脚。  您可以尝试在 Vin 和 GND 引脚附近添加一个电容、如我在幻灯片中所示。

    2.必须在器件下方添加5个散热过孔。

    施加输入电压后、探测引脚9 SS/TR、以查看软启动是否斜升且 SW 切换。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、 e2e.ti.com/.../TPS62152-E2E-review.pptx

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答、加油打气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的确认。 我们将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang