This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:为3节锂离子电池充电是否需要最低适配器电压?

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993052/bq24715-is-there-a-minimum-adapter-voltage-required-to-charge-a-3s-li-ion-battery

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ25730

您好!


我正在考虑使用 BQ24715为3节锂离子电池组充电。 这是关于修改现有系统以使其可移植。 适配器电压为12V 额定电压、但 可能在 11.5V 至14.5V 之间变化。 我想知道 BQ24715是否会在其输入端使用11.5V 适配器为3S 电池充电? 我不担心它会充满电或达到12.6V。

提前感谢、
ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

     

    BQ24715是一款仅降压型充电器、因此适配器电压必须始终高于电池电压才能启用充电。 根据电池电压的低程度、BQ24715可能能够从11.5 V 适配器开始为电池充电、但您无法完成3节电池的充电。

     

    为了使用11.5V 至14.5V 输入为3节电池充电、我建议改用降压/升压充电器 IC、例如 BQ2579x 系列或 BQ2571x 系列。 BQ2579x 系列与 IC 内部的降压/升压开关 FET 和 BATFET 高度集成。 另一方面、BQ2571x 系列充电控制器使用外部 FET、根据您的应用中的功率级别、这可能是更好的选择。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复、

    [引用 userid="360465" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/993052/bq24715-is-there-a-minimum-adapter-voltage-required-to-charge-a-3s-li-ion-battery/3668824 #3668824"]根据电池电压的低程度,BQ24715可能能够从11.5 V 适配器开始为电池充电,但您无法完成3节电池的充电。

    您是否说我们可以使用12V 适配器为3节电池充电、以便进行某种延长? 我怀疑内部的降压转换器是如何响应较低的输入电压的?  

    谢谢、此致、

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="360465" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/993052/bq24715-is-there-a-minimum-adapter-voltage-required-to-charge-a-3s-li-ion-battery/3668824 #3668824"]为了使用11.5-14.5V 输入为3节电池充电、我建议改用降压/升压充电器 IC、例如 BQ2579x 系列或 BQ2571x 系列。 BQ2579x 系列与 IC 内部的降压/升压开关 FET 和 BATFET 高度集成。 另一方面、BQ2571x 系列充电控制器使用外部 FET、根据您的应用中的功率级别不同、这可能是更好的选择[/报价]

    我注意到 BQ25730比 BQ2571x 便宜。 我的应用是为3S2P 锂离子电池组充电。  是否有任何限制我使用 BQ25730的地方?


    提前感谢
    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

     

    VCC_SRN 睡眠比较器检测输入电压何时过于接近输出电压。 BQ24715是一款仅降压型充电器、因此、如果输入电压与电池电压相比过低、则无法充电。

     

     

    如果 VBAT 最初处于低电平(假设为9V)、那么您可以使用11.5 V 适配器开始充电。 但是、当 VBAT 上升到太接近11.5V 时、充电将停止、因此您无法将电池完全充电至12.6V

     

    为了使用11.5V 至14.5V 输入为3节电池充电、需要使用降压/升压充电器。 可以使用 BQ25730代替 BQ2571x。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo!
    非常感谢您努力澄清我的疑问。

    此致、
    ABIIN