This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:SW 绝对最大额定值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS54202, TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991366/tps54202-sw-absolute-max-ratings

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS54228TPS54428

大家好、

我发现 、SW 引脚的绝对最大额定值对于 tps54202为-0.3V、而对于 tps54228为-2V。 这是否意味着 TPS54228比 TPS54202具有更好的防止负电压的能力?

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    我不确定这一点。 但 tps54202是28V 器件,而 tps54228仅为18V。 我认为 TPS54202 MOSFET 应该更强。  

    有关 SW 电压的最小额定值,您可以参阅此应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?ts=1617686255752&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    据我所知、TPS54202和 TPS54228都是同步器件。 因此、SW 和 GND 之间存在反向二极管。 此规格是否意味着 TPS54202体二极管的 Vf 远低于  TPS54228体二极管的 Vf?

    Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    我不熟悉 TPS54428、将此帖子转发 给 Tahar Allag 以检查 TPS54428的体二极管。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    不清楚这两个器件的负 SW 额定值有何差异、在任何情况下、我都会尝试检查设计、我建议坚持数据表中提到的限制。 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    Young 再次查看 TPS54202的 SW 额定值、以确认它是-2V 还是-0.3V。  

    谢谢、 Amod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    我检查了很多有关此值描述的部件, 有不同的描述,如-0.3V/-1V/-2V,用于不同的项目。 虽然我认为内部设计是相同的、没有任何特殊考虑。

    在应用方面,我认为 SW DC 电压不会达到-2V 电平,因为它将被 LSD 体二极管钳制。  在实验室测试中、如果我们通过电源强制 SW=-2V、则 LSD 可能会因热击穿而损坏。

    所以最重要的是,我们不能对这个值有很大的差异,我认为-0.3V/-1V 更合理。

    BRS、

    年轻