请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 主题中讨论的其他器件: TPS54360B、 LMR33630
大家好、
您能不能建议使用 LMR14030的 P2P 设备。 我的客户正在使用 LMR14030并需要备份解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Miranda,
如果需要相同的封装、您可以考虑使用 TPS54360B。 主要区别在于 TPS54360B 需要外部补偿。 LMR33630还采用 HSOIC 封装、但引脚分配有所不同。 它集成了低侧 MOSFET、可为客户节省二极管。
我对您客户的情况不太确定。 如果您有任何其他问题、我们可以通过电子邮件进行讨论。
BR、