This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3707:关于电源序列

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992909/uc3707-about-power-sequence

器件型号:UC3707

你好。

我正在以下条件下评估 UC3707

  Vc = 40V Vin=数字输入= 5V  

 输入频率=40KHz

在打开和关闭 IC 电源时、我是否必须担心 VC 和 Vin 电源序列?

这是因为 VC 打开、当 Vin 电源打开/关闭时、IC 可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 IC 的电源定序、我们建议使用以下方法来防止激活逻辑级 ESD:

    VC => Vin => PWM

    关断时、遵循相反的 PWM、Vin、VC。

    只要电源和信号处于建议的工作条件内、IC 就应该正常。  

    希望这能澄清。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、大负载容量是导致故障的原因、因此我似乎不必担心电源时序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此问题。

    此致、

    -Mamadou