This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD -电源要求-我已进入此论坛

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993474/cc3135mod---power-requirements---i-was-directed-to-this-forum

主题中讨论的其他器件:CC3135MOD

我正在设计中实现 CC3135MOD、需要将电压从18V 降至3.3V。  此参考设计使用低噪声线性稳压器为模块供电。  为了最大程度地降低功率损耗、我打算使用 降压稳压 器将18V 降压到较低的值、但想知道是否建议在开关输出和3.3V 电源轨之间实施第二稳压级(低噪声 LDO)以清理电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    澄清您的请求、您想检查是否可以在降压稳压器和3.3V 之间添加一个低噪声 LDO? 我的理解是否正确?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究使用 CC3135MOD 和开关模式稳压器的设计的第一遍实施方案。  我正在尝试保证正常运行、并看到该参考设计上有一个低噪声线性稳压器。  我不希望增加低噪声稳压器所需的额外成本、低效和空间、但我不确定开关输出是否足够噪声、适合应用。

    仅使用开关模式稳压器、并采用适当的设计方法、即可满足 CC3135MOD 的所有需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我不熟悉此 处理器模块。 我们能否获得 CC3135MOD 的详细要求? 如果您想为 CC3135MOD 供电、我们需要了解该模块的输入要求、例如输入精度、输入纹波容差、所需电流?

    谢谢、

    Lishuang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 TI 无线模块、我在无线论坛上被引导进入该论坛。  数据表显示了电源电压范围相当宽时的最大纹波为300mV。  这可以通过开关稳压器而不是低噪声稳压器轻松实现... 在参考设计中使用低噪声稳压器会给我带来环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您为此提供的帮助。 输入要求如下:

    1. 电源:3.3V (典型值)
    2. 功率:2.3V (最小值3.6V (最大值)
    3. 最小2.3V 包括电源电压纹波和所有其他瞬态骤降。
    4. 正如 Michael 提到的、2.3V 至3.6V 电源上的纹波必须小于+/- 300mV。
    5. 峰值电流消耗为610mA。 好的做法是将此电流要求加倍、以便电源的输出电流可高达1~1.2A

    如果您需要我们帮助 Michael 的任何帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在寻找 CC3135MOD 的要求。 根据 SK 在上面评论的 CC3135MOD 输入要求、我推荐 TPS54202 、其最大输入电压为28V、2A 降压转换器。  

    谢谢、

    Lishuang