This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:申请查看适用性(每个灯串的 LED 数量)

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993801/lm3630a-request-for-review-on-the-applicability-number-of-leds-per-string

器件型号:LM3630A

您好、支持团队

客户希望通过将 LM3630A 应用到电子书 E-ink EPD 前灯 LED 来运行。

请回答以下两个问题。

问题1. 当使用 LED 最大电流=10mA 时、一个灯串可应用多少个 LED?

-LM3630A 数据表:10个 LED、基于20mA

要使用的背光 LED:ILE=10mA、LED1=11、LED2=12将被应用

上述应用是否存在任何问题?

[EPD LED 电气规范]

[根据 LM3630A 规格计算 PD、LED 数量= 10eA]
如果应用 VIN=3.6V、ILE=20mA、VHR =160mV、LED 数量为10
PD=ILED X LED 数量 X VHR=20 X 10 X 0.16 =32mW

[根据客户使用情况计算 PD、LED 数量= 12eA]
当输入电压最大值=4.5V、IledMAX =10mA VHR 160mV 时、施加12个 LED
PD=ILED X LED 数量 X VHR=10 X 12 X 0.16 =19.2mW

问题2. 如上所述、如何控制 OVP 电压?

我希望尽快得到答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    使用 LED 最大电流=10mA 时、一个灯串可应用多少个 LED?

    它取决于施加10mA 电流时的 LED 正向电压。 LEDx 引脚上的电压需要高于净空电压250mV 以吸收宝贵的电流。 VOUT 可支持高达40V 的电压。 根据 LED 信息、可支持12ea LED、最大 VLED 为37.2。

    2. 如上所述、如何控制 OVP 电压?

    OVP 阈值需要高于余量电压加上 LED 正向电压。 在您的情况下、应将其设置为40V。