This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:TS 温度控制放电、可以从 I2C 读取?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992133/bq25611d-ts-temperature-control-discharge-and-can-be-read-from-i2c

器件型号:BQ25611D

您好!

BQ25611D 控制放电是否取决于 TS 温度? OTG 模式受控、但电池到 VSYS 如何?

此外、是否可以通过 I2C 读取 TS 温度?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、

    您的理解是正确的。 通过 VSYS 的放电不受 TS 引脚控制。

    无法通过 I2C 读取 TS、需要在 BQ25611D 上使用外部电路。

    或者、您也可以考虑使用我们具有集成 ADC 的 BQ2589X 系列充电器。 这些充电器不会根据 TS 控制 VSYS 输出、但可以通过集成 ADC 监控 TS。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好、明白了。 谢谢!