This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:当配置为故障指示灯时、FB/INT 引脚是开漏输出还是推挽输出?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993684/tps55288-q1-fb-int-pin-is-open-drain-output-or-push-pull-when-configured-to-fault-indicator

器件型号:TPS55288-Q1

你(们)好  

 配置为故障指示灯时、您能告诉我 FB/INT 引脚是开漏输出还是推挽输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    FB/INT 引脚为开漏输出、因此需要一个上拉电阻器。