This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:如何将 PSpice 仿真模型添加到 Cadence 17.2

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993490/csd19532q5b-how-to-add-to-pspice-simulation-model-to-cadence-17-2

器件型号:CSD19532Q5B

大家好、

我们的客户希望 将 CSD19532Q5B 整合到 Cadence 17.2 PSpice 仿真中。 他正在请求 有关如何将 PSpice 仿真模型添加到 Cadence 17.2的说明。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您向客户推广 TI FET。 PSpice 模型(.LIB 文件)和原理图符号(OLB 文件)包含在 TI.com 产品文件夹中提供的 zip 文件中。 客户需要从 产品文件夹下载 zip 文件、并提取并保存其中包含的文件。 在 Capture CIS 工具中、选择 Place part、然后在右侧的 Libraries (库)框中、选择 Add new library (添加新库)并选择保存的 CSD19532Q5B.olb 文件。 这将允许将符号放置在原理图中。 客户还需要将 CSD19532Q5B.lib 文件添加到仿真配置文件中、该配置文件可在 Capture CIS 的 PSpice 下拉菜单下找到。 选择新的仿真配置文件或编辑仿真配置文件后、单击配置文件选项卡、然后选择库。 浏览至 CSD19532Q5B.lib 文件并将其添加到设计中。 TI 还为客户提供 PSpice for TI (可从 TI.com 下载)、内置库中包含 CSD19532Q5B。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo