This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:引脚15无内部上拉

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993756/bq40z80-pin-15-no-internal-pullup

器件型号:BQ40Z80

我有一个基于 BQ40Z80的设计、其中引脚15用作 DISPn。 《技术参考手册》规定:
引脚包括内部弱上拉功能、可在未按下按钮时将引脚偏置为高电平。' 未按下按钮时、我只测量它达到6-7mV。 是否需要启用上拉? 如果是、我在技术参考手册中找不到如何执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我做了什么、但上拉电阻在电池充电和放电一小段时间后开始工作。 我可以通过断开并重新连接电池使第二个电池正常工作。