This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-2.5-N:M3变体反向电压测试限值

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993192/lm385-2-5-n-m3-variant-reverse-voltage-tested-limit

器件型号:LM385-2.5-N

大家好、

我们的客户正在寻找经过测试的 LM385M3-2.5/NOPB 型号 LM385-2.5-N 反向击穿电压限值规格 数据表显示了其不同变体的特性。 但是、它没有明确显示 LM385M3-2.5/NOPB 型号的反向击穿电压。

它是否与 LM385-2.5-N 或 LM385B-2.5-N 的测试限值相同(或相似)? 您能帮助我们澄清问题还是向客户提供?

提前感谢!


此致、

Jejomar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM385M3-2.5/NOPB 具有 特性表中 LM385M3-2.5-N 下列出的相同参数限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、您能确认我的帖子是否回答了您的问题吗? 谢谢 Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    非常感谢您的回答。 但是、数据表似乎没有为 LM385M3-2.5型号要求的规格。 它显示了经测试的工作电流、但不显示反向击穿电压。 您是否与 LM385-2.5-N 相同的规格相关? 您能为我们澄清一下吗?

    提前感谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短的答案就是我一开始所写的内容。 即 LM385M3-2.5/NOPB 具有与 LM385M3-2.5-N 相关的行项目相同的规格

    我希望我的以下阐述对您有所帮助;如果您仍有疑问、请告诉我。 否则、请随意关闭螺纹:

     LM385B-2.5-N 中的 B  是指"B"(或更高)精度等级。 LM385M3-2.5.N 最小工作电流单独一行列出、因为它不同于其他电流。 它列在与 LM385-2.5-N (名称中没有 B 级)相同的列中、这表明它属于不具有"B"精度等级的器件。 该表的第一行(反向击穿电压)列出了您搜索的反向击穿电压范围。 希望这进一步解释了我的答案:

    如果我解释"-N"后缀历史记录、可能会有所帮助。 没有带该后缀的实际可订购器件型号。 "-N"后缀属于具有美国国家半导体传统的器件型号。 当 TI 收购 National Semiconductor 时、这两家公司的产品页面均以 LM385或 LM285开头。 添加了"-N"后缀以区分2。 在这些器件的数据表中、之前仅列出了前缀、如 LM385-2.5、添加了"-N"后缀(希望清晰明了并与其他 LM385器件分离)。 在可订购器件表中、当这些"-N"器件位于大卷带中时、会为此类"-N"器件添加"X"、并添加"/NOPB"以指示符合 RoHS 标准: