This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883编程、BQ25883EVM 自主充电电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993172/bq25883-bq25883-programming-bq25883evm-autonomous-charging-current

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我将使用 BQ25883 串联为2个 LiFePO4充电、我认为有必要对寄存器进行编程、如下所示

  #define  BQ25883ID (0b00011000)

  void BQ25883_init (void){
   uint8_t v;

   V = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x25)& 0b01111000;
   if (v!= BQ25883ID){
     while (1);
   }

   V = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x05)&(~(BIT4 | BIT4));                           //禁用 WD 计时器,安全装置[1:0]='00'
   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x05、v);

   V = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x06)&(~(BIT2 | BIT3))| BIT1;                      //再充电阈值 offset=300mV (200mV+100mV 偏移)、预充电至快速充电阈值5.6V、充电器被禁用
   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x06、v);

   V = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x07)&(~(BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT3));                //最小系统电压为6.0V (SYS_MIN[3:0]='0000')
   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x07、v);

   v = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x01)&(~(BIT0 | BIT1 | BIT3 | BIT4))|(BIT2 | BIT4);     //快速充电电流为1A (ICHG[5:0]='010100')
   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x01、v);

                                                                            //终止电流和预充电电流默认为150mA、不需要寄存器 mod

   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x00、0b00101000);                                  //电池充电电压为7.2V、VREG[7:0]='00101000'

   V = i2c_read1字节寄存器(0x6B、0x06)| BIT3;                                     //再次启用充电
   I2C_write1字节寄存器(0x6B、0x06、v);
  }

我验证了 I2C 接口在板上工作、代码在  BQ25883_init ()之外执行。

但是 、在 BQ25883_init ()之后、充电电流保持在~300mA、  微控制器没有任何调试功能、因此我没有验证它处于哪个充电阶段。 我检查了自主模式下的 BQ25883 (我没有 EV2400)、充电电流也为~300mA。

我必须错过一些简单的东西。 可以在这里提供帮助吗?

非常感谢

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以帮助我检查是否错过了任何寄存器? 是否需要重置 BQ25883以使新参数生效? 如何软复位? Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    您是否能够读取状态位以查看 IC 是否处于 DPM 模式?

    您能否提供 ILIM 电阻器值?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我正在使用一个界面、让我查看回读。

    谢谢

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我发现 ILIM 寄存器(地址0x03)默认为 0b00100000、偏移为500mA。

    当我更改 IINDPM [4:0]时、变化的电流会相应地发生变化。

    EVM 和我正在开发的平台上都是如此。 但数据表将默认值列为0x39

    谢谢

    Don