This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:RDY 引脚间歇性跳变

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990514/ucc21750-rdy-pin-intermittently-tripping

器件型号:UCC21750

我们在两个板中的每个板上都有多个半桥 SiC 模块、每个模块由一对 UCC21750驱动。  低侧驱动器上的 RDY 引脚偶尔会变为低电平(并将驱动器锁存约0.7ms)。  VCC-GND=3.3V、VDD-COM=15V。 并且 Vee-Com=-3V。  电源探测显示来自硬开关 FET 漏极的15MHz 振铃噪声、但3.3V 电源电压仍高于3.0V、甚至降至3.0V 也很短暂、因为振铃仅持续几个100ns、远低于数据表中指定的10us 抗尖峰脉冲时间。  (开关频率为30kHz)。  隔离式15V 电源具有相似或更佳的裕度。  将3.3V 电源提升至3.75V 在一定程度上减少了 RDY 跳闸的发生(大约减少了两倍)、但并未消除它。  将15V 电源的裕度调节为+/-1V 不会影响这种情况的发生。  除了 VCC 或 VDD 欠压之外、是否还有其他可能导致 RDY 变为低电平的东西?  我们的 dv/dt 大约为10V/ns (400V/35nS)。  芯片中是否有一些噪声灵敏度会超过抗尖峰脉冲?  VCC 是否有可能在内部降至欠压阈值以下而不在外部 VCC 引脚上出现如此低的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    欢迎使用 E2E!

    通常、仅触发 RDY 信号的原因应是 VCC 或 VDD 上的 UVLO 条件。 我能想到的唯一其他可能导致这种异常行为的条件是开关瞬态噪声导致电压超过栅极驱动器某些引脚的绝对最大额定值。 为了提供进一步的援助,我想要求提供更多的资料:

    1. 您是否能够共享 UCC21750的原理图配置? (一个低侧栅极驱动器的原理图是可以的。 如果存在机密性问题、我还可以通过 E2E 消息共享我的电子邮件)
    2. 我们能否捕获一些显示 RDY 三角线的波形?
      1. 以下是可帮助我们找到根本原因的关键信号。 确保在测量中使用小型探测环路、以捕获馈入和流出驱动器的信号的最准确表示。 使用示波器全带宽和采样率(首选>1GS/s)。
        1. RDY-GND
        2. VCC-GND
        3. OUTL-COM
        4. VDD-COM

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请向我发送电子邮件或提供您的电子邮件地址、以便进一步共享数据。  不过、我确实有一个后续问题可以发布、因为更换 IC 似乎已经解决了问题。  我们之前使用从 APWM 输出到100nF 滤波电容器的100欧姆电阻器操作芯片已有相当长的时间(包括许多 startups)。  之前我们注意到 APWM 引脚的20mA 绝对最大电流额定值。  由于滤波电容器上没有明显的直流负载、我们最初仅通过汲取33mA 的电流来违反启动时的20mA 额定值。  我们还注意到、使用100 Ω/100nF 滤波器时稳态的 APWM 振幅仅为2V 左右。  将电阻器更改为10K 后、APWM 输出振幅按预期为3.3V。  我对这种操作导致芯片损坏持怀疑态度、但我们最近更换了芯片、UVLO (RDY 引脚)问题可能已经解决。  也许这只是 UVLO 阈值容差、但我想知道 APWM 引脚短暂过载是否可能会损坏芯片并导致 RDY 跳闸问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已通过 E2E 论坛向您发送了一份朋友申请、并通过我的电子邮件向您发送了一份个人资料、以便您可以根据需要共享原理图。

    在您的电子邮件中、您提到芯片已经运行了很长时间、包括许多启动。

    • 在之前的测试或启动期间、RDY 信号是否曾触发过?
    • RDY 是否仅开始随机触发?是否在特定测试后开始执行?

    超出驱动器的绝对最大规格可能会导致器件损坏。 我之前没有驾驶员因超过 APWM 引脚的额定电流而导致此 RDY 触发的历史记录、但由于超出绝对最大值、这是可能的。

    如果驱动器之前未显示此 RDY 触发问题、然后在先前测试的相同条件下开始触发 RDY、则器件可能在某个点因超出绝对最大值而部分损坏 如果可能、最好在触发 RDY 的已知装置和不能看到两个驱动器之间差异的装置上捕获我之前电子邮件中提到的相同信号。

    • RDY-GND
    • VCC-GND
    • OUTL-COM
    • VDD-COM

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件查看了原理图、有几个方面需要改进、以提高栅极驱动器噪声的稳健性。 此主题将关闭、因为对话将通过电子邮件继续。

    此致、

    Andy Robles