This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T 是否具有反向电压保护?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993010/bq24075t-does-bq24075t-have-reverse-voltage-protection

器件型号:BQ24075T

集成电路是否具有反向电池电压保护? 那么、当电池反向输入到该 IC BATT 引脚时、在 OUT 引脚中会观察到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    BAT 引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至7V。 通常情况下、将在电池侧应用保护电路来解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这一点。 该 IC 的 BAT 引脚没有保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池保护功能。 IC 中具有短路和反向电流保护。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 为了更清楚地说明、我想问一个问题吗? 如果将电池反向插入设备、您会期望什么? IC 将会烧坏或 保护整个电路免受 反向电压的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、该器件在 BAT 引脚上的绝对最大值为-0.3V 至7V。 如果施加的电压超出此范围、则无法保证器件在数据表推荐规格之外正常运行。  

    此致、

    Anthony Pham