This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993722/bq25150-bq25150

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ27426

您好  Arelis Guerrero、

 
你(们)好

这里是电池(BAT)端子处捕获的示波器图像。

a:黄色波形为 BQ25150 IC 的电压。

B.蓝色波形是 BAT 端子的输出电压。

黄色波形(Vupper 1 =5.2550V,freq1 =11.355khz,Vlower1 =4.2849V)

蓝色波形(Vlower 2=1.579V,Vupper2=2.6694V,freq2=1.3603khz)  
 
plz 找到 bq25150_2的下图。
下面是 BQ25150和 BQ27426电量监测计的原理图。

a:检查 C34电容器上的输入电压(IN)和 C39电容器上的输出电压(通过 R39连接到 BAT 端子)。
 请在下面找到 bq25150和 bq27426的原理图。  
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamshi、  

    这似乎是以下主题的后续操作:  e2e.ti.com/.../bq25150-bq25150

    我目前正在通过电子邮件向您的同事 Suraj 提供离线支持。 让我们继续这里的讨论。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero