This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:反相电源

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993716/tps560430-inverting-power-supply

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: TPS54060

大家好、团队、

我想使用 TPS560430XFDBVR 作为反相电源。

根据我们的 TPS54060应用手册、我相信 TPS560430可用于反相电源。

https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf

我的理解是否正确?

请求条件

输入电压:+7.5V (可能从7.5V 更改为10V-30V) 输出电压= -6V、 输出电流=大约50mA。

我们能否提供仿真结果?

如有任何建议、我们将不胜感激、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    是的、这是可能的。 请参阅以下 应用手册。 PSPICE 模型应能够仿真 IBB、但某些模型会在内部将 GND 引脚连接到系统 GND。 如果遇到此问题、请修改未加密模型。

    Sam