This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:正在寻找电池解决方案

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993062/bq21061-looking-for-battery-solution

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件:BQ25100

尊敬的先生
我有一个在 USB VBUS 上工作的系统、在数据线路上进行数据传输、我想在系统中添加电池、以便在将系统博客写入具有以下特性的 USB VBUS 之前将其启动:
*在需要时将电池连接到系统的按钮(并非始终开启)
*充电电路、在将电池充至 USB 时为电池充电
*连接 USB 后将系统连接到 VBUS 的切换机制
*在未检测到 VBUS 的情况下、当电池工作一段时间时断开电池连接的超时信号(我将处理超时标志)

您能否为我提供您为类似设计提供的解决方案?

此致
Mahmoud Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    您能否提供电池规格、例如容量、充电电流、电压。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池是关于的  

    105mAh

    3.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    BQ21061将在此处工作。 您还可以考虑使用 bq25100等独立器件。

    此致、

    Nick