This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:ROCSET

Guru**** 2384440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993595/tps56121-rocset

器件型号:TPS56121

大家好、

我的客户使用 TPS56121 (Vin=12V、Vout=3.3V)设计了他们的电路板。
一些电路板无法正常启动、这显示了 EN/SS 振荡、而 Vout 显示了2.7V。
如果将 ROCSET 820Ω 更改为1kΩ Ω、则问题得到改善。
我想问以下问题。

1)
 对于 TPS56121、是否必须将 ROCSET 设置为1kΩ μ s 以上?

2)
当使用  ROCSET=8 820Ω Ω 时、似乎存在器件间偏差、这是因为它们的大多数电路板显示没有问题、而某些电路板显示了启动问题。
我认为 在使用 ROCSET 时无需考虑器件间偏差1kΩ μ V 以上。 我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 上的可编程电压范围为12mV 至100mV。   

    对于10uA 的源极 ILIM 电流、电阻器范围为1200ohm 至10kOhm。  

    低于12mV 时、 器件将无法获得一致的 OC 结果。