This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:断电压过低

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993219/tps546a24a-power-down-voltage-too-slow

器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

我有大约800uF 的输出电容。 输出电压为1.2V

我的 VR 配置为根据操作寄存器打开/关闭电源。

当我断电时、大约需要一分钟左右的时间才能低于100mV。 是否有一个寄存器或设置可以更快地将该电压下拉?

此外、作为权变措施、我尝试将电压设置为0V、但它只会低至500mV。 我的电压不会降低的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对拖延答复你的问题深表歉意。  您的问题已提交给 TI 的错误应用工程师、我到目前为止尚未看到。

    1) 1)是否有一个寄存器或设置可以更快地将该电压下拉?

    是的。  OPERATION 命令 位6为"软关断"状态、通过 OPERATION 命令控制 TPS546D24A 在关断期间如何释放输出电压。  如果您将操作设置为44h 而不是00h、则输出电压将根据 TOFF_DELAY 和 TOFF_FALL 设置进行放电。  TOFF_FALL 默认为3ms、但可根据应用所需的下降压摆率在0.5ms 至31.25ms 之间进行调整。

    2) 2)电压不会低于500mV 的原因可能是什么?

    PMBus 命令 VOUT_MIN 设置输出电压的最小目标稳压电压。  当您将 VOUT_COMMAND 设置为低于 VOUT_MIN 的值时、电压会降至 VOUT_MIN 值。  您可以设置 VOUT_MIN = 0.1V、然后设置 VOUT_COMMAND = 0.1V、输出电压将降至0.1V。