This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:待机和关断模式

Guru**** 2532020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993416/tps43060-standby-and-shutdown-modes

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: TPS54340

你(们)好

我计划在 FB 环路中使用 TPS43060和数字电阻器来调节输出电压。 当数字电阻器可能尚未通电并且尚未编程为适当的值时、我担心启动情况。  即使 RHS 或 Rls 打开、TPS43060也能承受吗? 在 数字电阻器加电和编程之前、我是否可以将 TPS43060保持关断或待机状态?

/Mats

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    您希望如何为数字电阻器供电? 准备好多长时间了?

    在给出 FB 之前、转换器处于失控状态。 是的、如果您确实有待机信号、这将是一种简单的解决方案。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    数字电阻器将由与 TPS43060共享 Vin 的 TPS54340提供5V 电源。 数字电阻器可能由位于5V 线路上的 TLV1117LV33DCY 提供3.3V 电源。 在任一种情况下、我都希望 Vin 和5V 或3.3V 之间出现非常小但令人担忧的延迟。 CPU 运行后(100毫秒后)、我将设置电阻器值、然后根据您的建议将 EN 输入从0V 拉至3.3V。

    这对您是正确的吗?

    最后、在启动期间将 EN 保持在1.2V (待机)以下还是将其保持在0.4 (关断)以下是否足够了?

    /Mats

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    这对我来说听起来很好。 您可以将其保持在待机模式、以便一切都准备就绪、但 SS 被拉低。 那么、在 EN 释放 SS 并开始充电之前、不会进行切换。

    谢谢、

    银城