This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895全桥相移高电压输出。

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993696/ucc3895-ucc3895-full-bridge-phase-shifted-high-voltage-output

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895

我打算开发一个输入电压为385V、输出电压为340V @ 2A 的全桥相移转换器。 我想使用 UCC3895执行此操作、UCC3895似乎是此功能的控制器。 但是、我在数据表中找不到该控制器的最大输出限制(我不知道它在输出端是否支持340V)。 如果可能的话、有人可以回答这个控制器的这些电压值吗? 或者、如果有适用于此控制器的开发工具、我在 TI 网站上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计适用于680W、您可以使用相移全桥控制器或 LLC 实现零电压开关。

    控制器本身不会限制它可用于终端电源应用的功率。  这更多地基于半导体、热性能和效率目标。  

    使用 UCC2895的相移全桥控制器已被客户设计用于200W 至数十 kW 的应用中。

    此致、