This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:不带输出 MOSFET 的 UCC28951。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993221/ucc28951-ucc28951-without-output-mosfets

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC2895

你好。 我计划使用 ZVS 实现全桥相移转换器。 输出340V @ 2A。

我想使用 UCC28951控制器、但德州开发工具将输出限制在50V。 我想这是因为下图中的两个输出 MOSFET。

我想知道是否可以在下图的拓扑中使用控制器:仅使用4个输入 MOSFET。 输出为340V 2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在不使用 SR 驱动器的情况下使用 UCC28951。  UCC2895也没有 SR 驱动器。

    此致、