This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0/15/25/35/45之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218, TPS6521815, TPS6521825, TPS6521835, TPS6521845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993325/tps65218d0-difference-between-tps65218d0-15-25-35-45

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218TPS6521815TPS6521825TPS6521835TPS6521845

尊敬的团队:  

TPS65218D0/15/25/35/45之间有何大区别? 这些 PMIC 似乎具有相同的序列和相同的默认输出。  

在 TI.com 上、我可以看到" 相同的功能、但预编程为不同的 NXP 处理器供电"、但我找不到区别。  

这些 PMIC 之间是否有比较表? 什么是预编程值?

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、TPS65218有几种不同的型号、每种型号都经过优化、可与不同的处理器配合使用。 它们的定义如下:

    TPS65218D0:ARM Cortex -A8/A9 SOC 和 FPGA

    TPS6521815:TPS65218的用户可编程版本

    TPS6521825:NXP i.MX 8M Mini

    TPS6521835:NXP i.MX 6ULL/6UltraLite  

    TPS6521845:NXP i.MX 6Solo/6DualLite  

    这些处理器中的每一个都有细微的不同要求、这些版本的 TPS65218xx 经过编程后可满足这些要求。 如果使用这些处理器中的任何一个、则不需要额外的编程来满足规格要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、  

    感谢您的评论。 还有一个问题。

     是否有适用于 TPS6521845和 NXP i.MX 6Solo 的应用手册或参考设计?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有为该器件的 TPS6521845型号提供有关为 NXP i.MX 6Solo 供电的应用手册或参考设计。 可在TPS6521845网页的"技术文档"字段中找到任何可用的文档。