This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:光伏面板 IV 行为

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993674/tps5420-photovoltaic-panel-iv-behavior

器件型号:TPS5420
主题中讨论的其他器件: PMP

我将 TPS5420用作太阳能电池板的降压稳压器、太阳能电池板直接连接到 TPS5420的输入端。 我正在尝试了解预期的行为。  我已确定  TPS5420 的输出功率(设置为14V)等于 P = V*I = 14 *(14 - V_DIODE - V_BATTERY)/R、 太阳能电池(在原理图中建模为电流源)的工作 功率等于 TPS5420的功率输出 加上任何功率损耗。

考虑到这一点、当电池从14V 开始耗尽电量时、TPS5420输出端的功率需求 会增加。 这可以通过从 PV 曲线上的 VOC 开始并向上移动、直到功率需求达到 PMP 减去功率损耗来实现。 我想知道 的是、 达到这一点后 TPS5420会怎么做? 太阳能电池板无法提供任何更多的功率、因此电压或电流都需要下降。 我怀疑电压会下降、这意味 着 TPS5420 将无法再在其设定值下输出、并且输出电压将降低、以便保持最大功率并满足欧姆定律对输出电阻器的要求、但我不确定!

感谢你的帮助!

图1:简化版原理图

图2:PV IV 曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    您的直觉是正确的。 您的太阳能电池板将在空载时输出最大电压、在最大负载时输出0V。 因此、从 VOC 开始并增加负载将导致太阳能电池板的电压下降。

    太阳能电池板在 PMP 上输出最大功率、通常约为 VOUT = VOC 的80%。 因此、随着电流需求超过 PMP 端的电流、太阳能电池板电压将根据负载分布快速下降。 这就是我们制造具有专用 MPPT (最大功率点跟踪)的芯片的原因、该芯片将监控太阳能电池板电压、且负载仅达到80%。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 关于  TPS5420的行为、我是否可以预计、一旦负载达到 PMP、 TPS5420将突然停止调节并降低其输出电压(使 TPS5420输出电压等于太阳能电池板输出电压) 为了保持 ISC 和 IMP 之间太阳能电池板的最大电流消耗(取决于上面原理图中的电池电压和电阻值 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    TPS5420将调节其输出电压、但输出电压不能高于输入电压。  因此、是的、如果输入电压太接近输出电压、TPS5420输出电压将下降。

    如果负载是电池、这也很棘手。 电池会将输出电压保持在电池电压上、因此 TPS5420可能会达到过流限制。 输出端的电池电压预偏置可能会导致问题、但我假设您考虑这两种情况、因为您的原理图中有电阻器和二极管。

    Sam