This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3982:低压降特性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3982, TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993423/lp3982-low-drop-out-characteristics

器件型号:LP3982
主题中讨论的其他器件: TPS731

大家好、我看到了有关典型压降与规格的响应。 数据表显示

'在 VIN–VOUT = 0.5V 时、VOUT 从其标称值下降100mV 之前、通过降低 VIN 来测量压降电压。1.8V 版本不应用压降电压。'

当数据表要求0.5V 余量时、它被称为低压降有多好。 我认为需要提供更多信息、了解是否有人以低于最坏情况规格的方式使用器件。

例如、我在20 C +/- 8度的50mA 负载下使用该器件。 因为它是电池控制的电源、我是否可以依赖100mV 压降。

谢谢

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是一款低压降器件、但是您需要在输入端提供足够的电压来唤醒内部电子器件并运行器件。  最小输入电压为2.5V。  因此、输入电压不能足够降低、从而在 Vout 上产生100mV 的压降。  下一个最高的固定输出选项是2.5V、这显然不会有这种限制。

    如果您的输出电压等于或高于2.5V、那么是的、您可以依赖100mV 压降。  如果您的输出电压低于2.5V、则系统将在您看到压降条件之前进入最小输入电压。  如果您需要低于2.5V 的低压降 LDO、我们还有其他器件可用于替代此器件。  如果您希望我们查看选项、请向我提供主要规格列表、我们可以提供一些建议。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    感谢您的快速回复。 输入由设置为4.5V 电源的升压器 IC 馈送。 我们使用可调版本、希望将其设置为尽可能高的值。 4.4V?

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    当然。  您需要多少电流?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    很抱歉、忘记提到当前要求。 它仅约为50mA。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您在4.5V 输入电压下运行、并且您需要50mA 的最高输出电流、则 LP3982将根据温度为您提供仅20-30mV 的余量。  请参阅 LP3982数据表中的这些图。  

    您可能还需要尝试使用 TPS731。  该器件在电流为50mA 时的压降电压约为10-15mV、具体取决于温度。  请参阅 TPS731数据表中的这些图。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    TPS731不具有引脚兼容性、但下次旋转时我会记住这一点。

    非常感谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Jerry、如果您需要其他任何东西、请告诉我们。

    谢谢、

    斯蒂芬