This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734EVM-094:TPS23734 EVM 的尺寸

Guru**** 2380870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993608/tps23734evm-094-size-of-tps23734-evm

器件型号:TPS23734EVM-094

大家好、

客户正在检查 TPS23734EVM 电路板尺寸、能否告诉我此 EVM 电路板的尺寸?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此 EVM 为143.2mm x 94.5mm。

    然而、此设计针对评估进行了优化、而不是占用空间小。 因此、相同的设计可能更小。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师