This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992882/bq27426-bq27426

器件型号:BQ27426

大家好、团队、

目前正在使用 bq27426电量监测计、AM 无法读取2字节(0x01和0x00)的器件 ID、AM 无法理解写入和读取序列、要将命令和子命令写入 guage、请告诉我如何解决这些问题。

1.my i2c 写入函数具有4个参数、即 base Addr、device Addr、 reg Addrs 和 reg data、通过使用这些函数、我如何发送命令和2字节子命令、并且我已经尝试过将 Addrs 作为0xAA 发送、用于写入和读取0xAB、但在 CRO 中只能看到1字节、即0xAA。

2.写入和读取命令和子命令的正确顺序是什么?

3.below 是我到目前为止一直关注的 bq27xx 系列的链接、

它是写入和读取序列的正确文档、还是  

 如果可能、您可以更喜欢 bq27426的文档  

这些可以为我提供很多帮助。

提前感谢

Suraj.N

 

https://www.ti.com/lit/pdf/slua467