This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:与 TPS73801相同的裸片

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801, TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993667/tps73801-sep-same-die-as-tps73801

器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS73801

大家好、

你好。

TPS73801-SEP 和 TPS73801是否使用相同的裸片?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    很遗憾,我们无法共享特定于设备的信息。 通常、航天器件与商用器件之间存在差异。 这些差异可能表现为工艺、布局和设计变更。 这样做是为了提高航天器件的辐射性能。 请注意、与航天级器件相比、即使电气性能相同、商用器件的辐射性能也可能会显著降低。 此外、商用器件上存在多种因素、使其对航天应用具有风险。 一些重要因素:

    • 无单一受控基线:意味着辐射性能的高度可变性
    • 大多数情况下使用铜键合线:对于航天环境而言可能不可靠
    • 没有在批次级别进行辐射测试:获得辐射水平较差的器件的风险很高

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水